工具与软件:
您好!
我们正在开发 电路板:AM62x SKEVM 和 SDK 版本:10.00.07.04、以便在 User Expension 或 MCU 标头中添加4个 UART。 我们已成功在 下面添加了带有 dtso 代码的三个 UART EXP_UART5、EXP_UART1和 EXP_UART6。
k3-am62x-sk-uarts.dtso:
#include "k3-pinctrl.h"
&main_pmx0 {
user_exp_uart1_pins_default: user-exp_uart1_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
AM62X_IOPAD(0x01b0, PIN_OUTPUT, 2) /* (A20) EXP_UART1_TXD */
AM62X_IOPAD(0x01ac, PIN_INPUT, 2) /* (E19) EXP_UART1_RXD */
>;
};
user_exp_uart5_pins_default: user-exp_uart5_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
AM62X_IOPAD(0x01dc, PIN_OUTPUT, 1) /* (E15) EXP_UART5_TXD */
AM62X_IOPAD(0x01d8, PIN_INPUT, 1) /* (C15) EXP_UART5_RXD */
>;
};
user_exp_uart6_pins_default: user-exp_uart6_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
AM62X_IOPAD(0x00a0, PIN_OUTPUT, 3) /* (K25) EXP_UART6_TXD */
AM62X_IOPAD(0x009c, PIN_INPUT, 3) /* (V25) EXP_UART6_RXD */
>;
};
user_exp_uart2_pins_default: user-exp_uart2_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
AM62X_IOPAD(0x01a0, PIN_OUTPUT, 5) /* (E18) PR0_UART0_TXD */
AM62X_IOPAD(0x019c, PIN_INPUT, 5) /* (B18) PR0_UART0_RXD */
>;
};
};
&mcu_pmx0{
mcu_uart0_pins_default: mcu-uart0-pins-default {
pinctrl-single,pins = <
/* AM62X_MCU_IOPAD(0x001c, PIN_INPUT, 0) /* MCU_UART0_CTSn */
/* AM62X_MCU_IOPAD(0x0020, PIN_OUTPUT, 0) /* MCU_UART0_RTSn */
AM62X_MCU_IOPAD(0x0018, PIN_OUTPUT, 0) /* MCU_UART0_TXD */
AM62X_MCU_IOPAD(0x0014, PIN_INPUT, 0) /* MCU_UART0_RXD */
>;
};
};
&main_uart1 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&user_exp_uart1_pins_default>;
status = "okay";
};
&main_uart5 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&user_exp_uart5_pins_default>;
status = "okay";
};
&main_uart6 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&user_exp_uart6_pins_default>;
status = "okay";
};
&main_uart2 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&user_exp_uart2_pins_default>;
status = "okay";
};
&mcu_uart0 {
pinctrl-names = "default", "wakeup";
pinctrl-0 = <&mcu_uart0_pins_default>;
status = "okay";
};
k3-am62x-sk-common.dtsi:
#include <dt-bindings/leds/common.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/net/ti-dp83867.h>
#include "k3-am625.dtsi"
/ {
aliases {
serial1 = &main_uart1;
serial2 = &main_uart0;
serial5 = &main_uart5;
serial6 = &main_uart6;
serial0 = &main_uart2;
serial7 = &mcu_uart0;
mmc0 = &sdhci0;
mmc1 = &sdhci1;
mmc2 = &sdhci2;
spi0 = &ospi0;
ethernet0 = &cpsw_port1;
ethernet1 = &cpsw_port2;
usb0 = &usb0;
usb1 = &usb1;
};
不过、MCU_UART0和 PR0_UART0未正常工作、尽管在 shell 中说明了此问题、如下所示。


PR0_UART0不在 TXD 线路(40引脚用户扩展连接器的引脚33)上输出任何逻辑信号。
是否有任何其他配置可使用 PR0_UART0?
2.MCU_UART0保持挂起等不动作。

对于 MCU_UART0、禁用流控制没有区别。 流控制似乎会影响功能。

是否有任何方法可以禁用流控制
提前感谢、
KAL