This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:Linux 上的 cpsw ETH 开关

Guru**** 3006730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418174/am6422-cpsw-eth-switch-on-linux

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好、

 我想在 Linux 下将 CPSW 以太网用作交换机、如何配置才能实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接指向用户指南中介绍设置开关或桥接模式的部分。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需修改设备树文件? 我是否可以通过命令将其设置为切换模式? 然后我们需要创建一个脚本来启动并开始实际使用? 最终、我们在硬件上需要两个以太网端口、其中一个连接到 PC 网络端口、另一个连接到其他硬件。 通过 PC ping 其它硬件网络端口时、它应该能够正常 ping 通。 通过您所说的、该设置是可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的、不需要 DTS 更改、只需修改命令行序列。 进入切换模式后、其他硬件将能够通过将 CPSW 配置为交换机来 ping 通 PC。 为确保这符合您的要求、我建议购买 TI EVM 并进行实验、以确保您所描述的拓扑能够根据您的需求正常工作。

    此致、

    Schuyler