This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:适用于 AM68A 的 SDK 10.00.00.08的最小设备树

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419113/am68a-minimal-device-tree-for-sdk-10-00-00-08-for-am68a

器件型号:AM68A

工具与软件:

您好!

在启动指南中、我使用 Linux SDK v10.00.00.08为 AM68A 寻找最小器件树。 我找到此常见问题解答:

[常见问题解答] TDA4VM:是否有定制电路板调试指南? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

但其中提到的是较早的 SDK 和我认为略有不同的平台。

我找到该主题:

PROCESSOR-SDK-J784S4:SDK 10.0上 J784S4的最小器件树-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

但是此处列出的补丁适用于 j721e。

有人能帮忙找到可用于电路板调通的最少器件树吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amandio:

    没有为 AM68A 编写的最短设备树。 最好查看当前的 AM68A 器件树(j721s2)、向下修整现有电路板、或从头构建并模仿最基本的必要硬件。

    器件树源包含(dtsi)文件应包括器件本身内的所有节点、您只需要在电路板上创建所需外设(串行监控器、启动介质、PMIC 等)的节点。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果我对此有更多问题、我将启动新主题。