This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:USB0在反复开关后无法间歇性工作。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412929/am625-usb0-does-not-work-intermittently-after-repeatedly-turning-it-on-and-off

器件型号:AM625

工具与软件:

大家好、团队!

我和这个线程有同样的问题: AM625:AM625 USB0只能枚举一次作为设备

我遇到了 USB0无法被识别的问题、一旦它无法被识别、无论我打开和关闭多少次、它都无法恢复正常工作。

原理图遵循了数据表中的建议、
USB 模式是设备模式。

根据该线程、我向 USB0_VBUS 线路添加了一个1.2k 欧姆下拉电阻器、但未出现症状。

我很好奇这是否是正确的解决方案以及 TI 是否进行了任何进一步的研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 虹膜康

    感谢您的提问。

    我遇到了 USB0无法被识别的问题、一旦它无法被识别、无论我打开和关闭多少次、它都无法恢复正常工作。

    请详细说明。

    您是关闭 SOC 电源还是将 VBUS 输入切换到 SOC VBUS

    SOC 板的 VBUS 输入端是否有电容器?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 虹膜康

    请参阅以下来自器件专家的其他输入。

    它们插入的快照未在 VBUS 上显示任何电容。  如果是这种情况、施加到 VBUS 输入端的电压几乎会立即下降、因为信号布线是唯一的电容、它将通过分压器电路通过30k Ω 路径放电到接地端。

     他们是否使用带有有源电路且将电容器连接到 VBUS 的 Type-C 电缆。  询问电缆的哪一端插入并拔下电缆。  如果要插入和拔下主机、询问在插入和拔下设备端时是否获得相同的结果

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kallikuppa Sreenivasa

    在此电路中、VBUS 线上没有电容器。
    我尝试了添加10nF、结果相同。

    我还在移除发生器二极管的情况下测试了电路、它工作正常。

    我认为移除齐纳二极管应该没有问题、所以我将移除它并使用。

    此致、

    Iris Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 虹膜康

    谢谢你。

    [报价 userid="483108" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412929/am625-usb0-does-not-work-intermittently-after-repeatedly-turning-it-on-and-off/5419731 #5419731"]

    我还在移除发生器二极管的情况下测试了电路、它工作正常。

    我认为移除齐纳二极管应该没有问题、所以我将移除它并使用。

    [报价]

    请帮助我理解发生器二极管的含义。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa Sreenivasa

    转换器中出现错误:发生器二极管->齐纳二极管。

    此致、

    Iris Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 虹膜康

    谢谢你。

    我想您删除了 D103。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 虹膜康

    我正在关闭该主题。

    请在有机会的时候回答上述问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa Sreenivasa

    您正确地删除了 D103、

    在进一步移除后进行测试时、我仍然有问题。

    当连接数据线但仅断开 VBUS (使用 USB 集线器)时、此情况发生的频率更高。

    如果还有其他可以查看的内容、请告诉我。

    此致、

    Iris Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 虹膜康

    感谢您提供的意见。

    当连接数据线但仅断开 VBUS (使用 USB 集线器)时会发生更多情况。

    我怀疑这不是有效的用例。

    我希望在数据线连接之前施加 VBUS。

    您能否 遵循这些建议、如果有帮助、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa