This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:QNX SDK 9.1文档

Guru**** 2546240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1415560/processor-sdk-am62a-qnx-sdk-9-1-documentation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

我正在查找 QNX SDK 9.1的文档、但下载

0字节。 您能否更新文档?
谢谢!
文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们最近进行了安全资源的工具迁移、似乎在此过程中没有正确迁移文档包。

    我们将在内部纠正此问题并共享更新。

    此致、

    Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们已经重新上传了适用于 AM62A 的9.1 PSDK 文档、大小现在显示正确。

    此外、由于10.0 PSDK 现已推出、我们建议使用最新的 PSDK、因为其将包含错误修复并支持 QNX SDP 8.0、而这是 TI 和 BlackBerry 未来都推荐的。

    此致、

    Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiva。 我们使用的是 PSDK 10.0、但当我们从 BlackBerry 寻求支持时、我们被指示恢复到9.l、因为他们尚未验证10.0。 请在验证过程中为他们提供支持。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们已将消息传递给 BlackBerry、 BlackBerry 和 TI 共同决定继续使用 SDK 10.0和 SDP 8.0。 TI SDK 10.0验证时、我们将支持所需的任何帮助。

    此致、

    Shiva.