This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-J7200:Yocto 中的 DRA821U J7200构建 SDK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420960/processor-sdk-j7200-dra821u-j7200-bulding-sdk-in-yocto

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:DRA821U

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在使用 Linux 09.02 SDK 开发 DRA821U CPU、我们希望在 Yocto 中构建完整的 SDK、以实现我们必须在 Yocto 中提供的 Yocto 方法。

如网站上所述、我们必须提供 "MACHINE=j7200-evm bitbake -k arago-core-psdkla-bundle"; 但我们使用此命令观察到解析错误。

请在这方面提供支持

此致、

Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    您能否发送错误消息?

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    查找错误打印件


     MACHINE=j7200-evm bitbake -k arago-core-psdkla-bundle;
    错误:无法解析/home/user/sources/bitbake/lib/bb/parse/parse_py/ConfHandler.py
    回溯(最近的呼叫最后):
     文件"include_single_file /home/user/sources/bitbake/lib/bb/parse/parse_py/ConfHandler.py (parentfn='/home/user/sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf)中、第94行"文件"conf/distry/include/fn"、branding-psdkla.inc'、LineNo=171、 数据= 、error_out='include required'):
                    如果 ERROR_OUT:
       >               提升 ParseError ("无法%s 文件%s"%(error_out、fn)、parentfn、LineNo)
                    未找到 logger.debug2("CONF 文件'%s'"、fn)
    bb.parseError: ParseError at /home/user/sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf:171:无法包含所需文件 conf/distry/include/branding-psdkla.inc

    错误:无法解析/home/user/sources/bitbake/lib/bb/parse/parse_py/ConfHandler.py
    回溯(最近的呼叫最后):
     文件"include_single_file /home/user/sources/bitbake/lib/bb/parse/parse_py/ConfHandler.py (parentfn='/home/user/sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf)中、第94行"文件"conf/distry/include/fn"、branding-psdkla.inc'、LineNo=171、 数据= 、error_out='include required'):
                    如果 ERROR_OUT:
       >               提升 ParseError ("无法%s 文件%s"%(error_out、fn)、parentfn、LineNo)
                    未找到 logger.debug2("CONF 文件'%s'"、fn)
    bb.parseError: ParseError at /home/user/sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf:171:无法包含所需文件 conf/distry/include/branding-psdkla.inc



    也可以使用构建 SDK

    MACHINE= 77200-evm bitbake -k tisdk-core-bundle;


    此致、

    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    以9.2 SDK 为例、 列出的构建目标选项如下:

    tisdk-core-bundle
    TISDK-DEFAULT-IMAGE
    tisdk-base-image
    tisdk-tinlinux-image
    meta-toolchain-arago-tisdk
    mc:k3r5:meta-toolchain-Arago

    我会尝试构建  tisdk-core-bundle、而不是 arago-core-psdkla-bundle 。

    此致!
    Jared