This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:请将文档 SPRADD1A 从 AM62X 移植到 AM64X 系列(也可参考 AM64x Academy?)

Guru**** 2556600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420998/processor-sdk-am64x-please-port-document-spradd1a-from-am62x-to-am64x-family-reference-in-am64x-academy-as-well

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

刚刚 在 LinkedIn 上看到 Tier Praneeth Bajjuri 在 AM62x 器件上的 Linux 板移植指南上的博文-我们应该将此内容放入 AM64x 配套资料 e2e.ti.com/.../spradd1a_2D00_txn_2D00_am62x_2D00_boardport.pdf 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我知道一些团队成员正在编写 很快就会发布的板端口应用手册。 我不确定您链接的应用手册是否是他们正在使用的应用手册、或者这是否是不同的应用手册。 1)我将询问是否明确1)近期发布了哪个或哪些应用手册、以及2)是否有任何近期计划扩展到其他 K3架构器件(AM64x、AM62Ax、AM62Px)。

    请注意、我下周会去度假。 因此、如果我在周五没有收到团队的回复、我的下一次回复至少要提前一周。 如果我在10月16日前尚未回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、请 cc: (+) Bin Liu 的个人资料- Bin Liu - TI E2E 支持论坛

    此帖子来自 (+) Praneeth Bajjuri 的个人资料- Praneeth Bajjuri - LinkedIn 上的 TI E2E 支持论坛。   

    Linux 简便易用以及启动基于德州仪器(TI)主题标签#Sitara 处理器的平台的切入点是实现客户初步体验所必需的。 感谢Logan BristolJason KacinesRon Birkett 出版板端口指南。 https://lnkd.in/gspW_7nz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我一直在听这个应用手册。

    该团队计划将本应用手册传播到其他部分、但看起来我们将首先以一些较新的 AM62[letter]型号为目标。 我已经让他们知道对 AM64x 有兴趣、但现在进入特定时间表为时尚早(2024年的情况除外)。

    显然、学院中现有的"移植 Linux"内容和较新的应用手册之间存在很多重叠、因此 Bin 和我现在仍在努力想了解我们想在旧学院页面上执行的操作的确切细节(当然会链接到相关处理器学院的应用手册、但已经链接到待定)。

    面向未来的读者、

    如果您希望在未来的应用手册修订版或未来的器件中进行合并、请向我们发送任何反馈!

    此致、

    Nick