工具与软件:
您好、TI:
我刚刚开始了一个我需要的项目 测试 IPC 通信 和 在它周围写入一些 SW 并且我有一个 J784S4EVM 板、上面没有软件闪存。 \
根据我阅读的内容、它似乎在使用 IPC_BareMetal_echo_test 示例是实现它的最简单方法、所以这就是我计划使用的方法。
设计思路是具有两个 R5F 内核: 一个用于发送数据 和 另一个接收字节 和 回显通过 UART 回显 (或类似的东西)。
话虽如此、我有以下问题:
- 示例是否准备好在几乎无需修改的情况下刷写到内核中? 我将讨论链接
- 是否有可能在两个 R5F 内核之间建立通信? 到目前为止、我所看到的示例展示了如何将 R5F 内核与 A72内核(后者运行 Linux)通信
- 能否使用 Lauterbach 的 Trace32刷写示例? SDK 文档提到使用 CCS 作为刷写工具/方法、但是我需要遵守 Trace32
- 如果使用 Trace32可以刷写示例、是否有任何可以共享/提供的脚本?
- 在 IPC 示例中可以看到、UART 似乎已经初始化。 是否需要考虑执行任何其他步骤来通过 UART 发送数据?
此外、此任务的第二步是使用 IPC 传递 R5F 内核和 A72内核、但正如我提到的、我的器件尚未刷写任何内容。 是否可以就应采取哪些步骤(从头开始)来实现这一目标提供一些指导? 从如何在 A72内核上安装 Linux 并闪存 SDK 文档中提到的示例(的 Linux 对应器件) IPC_BareMetal_echo_test )。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。 提前感谢!
SDK 版本:10.00.00.05
Trace 32版本:2024 SP1