主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1、SK-AM62B 、 TCA6408
工具与软件:
我们有两套 AM62B-P1板和 SK-LCD1触摸显示套件。 我们可以将图像显示在 SK-LCD1显示屏上、但触摸界面根本无法正常工作。
具体来说、我们无法与 SK-LCD1中的 I2C 触摸控制器进行通信。
从可用文档中、我们将 SK-LCD1中的电容式触控控制器理解为 Ilitek ILI2511。 是这样吗?
如果电容式触控控制器确实是 ILI2511、那么它的 I2C 地址是0x41、对吗?
我们已经验证我们正确地控制了 I2C 控制器的复位引脚、即低电平有效。
我们在 SoC_I2C0 I2C 总线上的地址0x41没有看到任何 I2C 器件。 无论是使用适用于 ILI2511的 Linux 驱动程序来尝试使用触控控制器、还是使用我们自己的 I2C 总线扫描仪例程、都是如此。 我们还尝试对地址0x41进行多次 I2C 访问、但没有看到 I2C ACK 响应。 SK-LCD1的 I2C 总线上的信号电平和质量看起来正常。 此外、SoC_I2C0总线包含 PMIC 和其他 I2C 器件、这些器件均按预期运行。
在调试此问题时、我们搜索了 e2e 论坛、发现关于此主题的信息很少。 AM62B-P1电路板是一款相对较新的电路板、这也就不足为奇了。
非常感谢对这一主题的任何评论或建议。