This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:构建##39;Hello world##39;对于 C7x 内核并在 AM69A EVM 上运行该程序?

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420612/am69a-build-hello-world-for-c7x-core-and-run-it-on-the-am69a-evm

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

工具与软件:

团队、

为了在 AM69A EVM 的 C7x DSP 上构建"hello world"示例、您可以确认需要安装的软件包吗?
-是否必须安装 Linux SDK?
-或者平台构建器足够了吗?
-是否需要特定版本的 CCS IDE?
- C7x CGTools 应该单独安装在 CCS IDE 上吗?
-在哪里(即在哪个软件包中)有 C7x 工程示例可以导入到 CCS IDE?
-他们是否计划让 CCS-THEIA 支持 C7x ?

提前感谢、
Anthony