This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:查询 ISP 特性

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416873/processor-sdk-am62a-query-on-isp-features

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

我们有关于 AM62A 处理器(A3和 A7系列)的查询、想了解 更多有关旋转和强光补偿(HLC)的功能。 我们如何实现这些特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardik、

    旋转可以由 AM62A ISP 的镜头失真校正(LDC)模块完成。

    ISP 上没有专用的 HLC 块、但 全局局部亮度对比度增强(GLBCE)模块可以进行 WDR 音调映射并提供良好的 HLC。

    请参阅产品页面上的 TRM: www.ti.com/.../AM62A7

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔建中

    感谢您的更新。

    您可以帮助分享 应用手册吗 、该手册有助于了解如何使用 LDC 模块完成旋转。  

    请 提供应用手册、以帮助您了解 HLC 功能。 及其性能细节。 最低。

    还提供了旋转以及 HLC 功能的 API 文档。

    此致、

    Shailesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    我们没有关于 HLC 的任何具体性能细节。 请给我们几天时间来生成有关图像旋转的简单应用手册。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shailesh、您好!

    [报价 userid="433252" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416873/processor-sdk-am62a-query-on-isp-features/5430291 #5430291"]您可以帮助共享 应用手册吗? 该手册可帮助了解如何使用 LDC 模块完成旋转。  [报价]

    能否详细说明需要执行哪种旋转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刚华:

    当然,我想把场景旋转主要是0,90,180和270度。  

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="433252" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416873/processor-sdk-am62a-query-on-isp-features/5432856 #5432856"]

    当然,我想把场景旋转主要是0,90,180和270度。  

    [报价]

    好的、您需要执行 LDC 可以支持的简单翻转和镜像操作。
    为清楚起见、在 VISS 将原始传感器图像转换为 YUV 后、LDC 在 YUV 图像上工作。

    您的目标 YUV 颜色格式和分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shailesh、您好!

    我已经创建了一个常见问题解答页面来翻转 LDC 中的图像。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418598/faq-tda4vm-vpac-ldc-configuration-for-image-flipping-tda4x-am6xa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、我们之前关于 HLC 的问题、您可以帮助解决有关 HLC 功能的性能详细信息吗?  还提供了有关 HLC 功能的 API 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hardik:

    您能否帮助解决有关 HLC 功能的性能细节问题?  还提供了 HLC 功能的 API 文档。

    我们在 VPAC-VISS 中没有专用的 HLC H/W。

    我们在 VISS 中只有一个用于 HDR 音调映射的 GLBCE H/W IP 块。
    有关更多详细信息、请参阅"AM62A TRM VPAC-VISS-GLBCE "部分。