This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 SBL&HLOS 引导的一些问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414964/tda4ven-q1-some-questions-about-sbl-hlos-boot

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

目前、SBL 可以引导至 EVM 板上的文件系统、但仍有一些问题困扰我。

1) SBL 启动的详细信息如下、SBL 已开始加载和运行 A530-0、、但我没有使用 linuxgen 工具打包 A530-0。 此 A530-0 (ATF?OPT?)的内容是什么?

2)为什么 SBL 在启动时只加载和运行 A530-0、而不是 a531-0? 这是否正常?

在 SBL 代码中、我可以看到它正在加载 A530-0和 a531-0、但为什么没有 A530-1和 a531-1?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414964/tda4ven-q1-some-questions-about-sbl-hlos-boot、SBL 已经开始加载并运行 A530-0 但我没有使用 linuxgen 工具打包 A530-0。 此 A530-0 (ATF?OPT?)的内容是什么?[/QUOT]

    我不知道、请您详细说明一下。

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414964/tda4ven-q1-some-questions-about-sbl-hlos-boot "]

    2)为什么 SBL 在启动时只加载和运行 A530-0、而不是 a531-0? 这是否正常?

    3)在 SBL 代码中,我可以看到它正在加载 A530-0和 a531-0,但为什么没有 A530-1和 a531-1

    [报价]

    是的、SBL 是正常的、在多核 SoC 中、通常在启动过程中仅初始化和释放主内核(在本例中为 A530-0)。


    次级引导加载程序(SBL)设置 PLL 时钟、为 I/O 外设上电、初始化 DDR、将应用程序映像加载到 DDR 中

    并 使适用 SOC 脱离复位状态的从内核(例如 A531-0、a531-1)

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我找不到这篇文章、请您详细说明。

    很抱歉我的描述不清楚。 在 SBL 引导模式下、HLOS.appimage 由 linuxAppimageGen 工具生成、此 HLOS.appimage 由 ATF、OPT、Uboot SPL 和 WKUP-R5f 组成、我没有使用内核 ID 'BOOTIMAGE_CRE-IDA_53ss0-0‘、但为什么我在控制台输出上看到 SBL 引导加载 A530-0?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie JC:

    [报价"userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414964/tda4ven-q1-some-questions-about-sbl-hlos-boot/5422596 #5422596"]在 SBL 引导模式下、h530.appimage 由 linuxAppimageGen 工具生成、此 HLOS.appimage 由 ATF、OPT、Uboot SPL 和 WKUP-R5f 组成、我没有使用内核 ID BOOTIMAGE_CRE-SB_53IDA/0引用、但为什么在控制台上启动时出现'IDA-0‘?

    我将对此进行更多调查并回复给您。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie JC:

    [报价 userid="609417" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414964/tda4ven-q1-some-questions-about-sbl-hlos-boot/5424333 #5424333"]
    我没有使用内核 ID 'BOOTIMAGE_CRE-IDA_53ss0-0‘、但为什么我在控制台输出上看到 SBL 引导加载 A530-0?

    [报价]

    makefile 配置为在生成引导映像 linux.appimage 时包含内核 ID (mcu_plus_sdk_j722s_09_02_00_59/tools/boot/linuxAppimageGen/board/j722s-evm/config.mak)、即使 您没有明确指定 BOOTIMAGE_CORE_ID_a53age0-0 (即使您没有在此映像生成工具列表中明确指定引导映像)、也可能不会将其包含在此特定的内核列表中。

    此致、

    Karthik