This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:有关 RAT 的配置和详细信息。

Guru**** 2542780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421261/am62a3-configurations-and-details-on-rat

器件型号:AM62A3

工具与软件:

如何在系统配置中完成 RAT (基于区域的转换)配置?  

是否有任何文档或用户指南可供您清楚了解此 RAT 及其配置。

"R5F 具有区域地址转换(RAT)、用于访问32b 地址空间以外的存储器和外设区域。 在大多数情况下、对于 R5F、不需要对 R5F 的 RAT 进行编程。" 由于 R5内核寻址本身在32b 内、因此无需 RAT 配置? M4等其他内核需要 RAT、我的理解是否正确?

每个字段代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Salman、

    Unknown 说:
    每个字段代表什么?

    请查找每个字段的以下说明。

    名称-表示 RAT 区域的名称。

    本地地址-表示处理器生成的地址。

    转换后的系统地址-表示该地址属于 SoC 存储器映射。

    区大小-表示配置的区的大小。

    [quote userid="625595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421261/am62a3-configurations-and-details-on-rat 是否有任何文档或用户指南可供您清楚了解此 RAT 及其配置。

    请参阅 首选 7.2.2.6 R5FSS 区域地址转换(RAT)  特定于器件的 TRM。

    对于 AM62A、请参阅  AM62A TRM 

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar