工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已经在66AK2E05上安装了 Python 3.5.2、并成功安装了 pysqlite3和 NumPy 等基本 Python 库。 它目前在公司的生产线上运行。 为了提高便利性和计算效率、我们需要在 Arm-Linux 上安装 scipy 库。 为此、我已经在 PC-Linux 上交叉编译了以下可在 Arm-Linux 上成功运行的软件:
遗憾的是、使用 SciPy 时、导入 OpenBlas 会导致以下错误。 我已经咨询了各种来源,大多数表示 Numpy 的版本是不够的(我不能核实这一点)。 然而、较高版本的 Numpy 需要 glibc 2.16及更高版本、而 Arm-Linux 目前仅支持最多 glibc 2.15。 升级 glibc 很容易导致系统不稳定。
root@k2hk-evm:/mnt/nfs_client_share# python3.7Python 3.7.5 (default, Sep 25 2024, 08:31:08)[GCC 4.7.4] on linuxType "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.>>> from scipy.linalg import solveTraceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/mnt/nfs_client_share/install-arm/lib/python3.7/site-packages/scipy/linalg/__init__.py", line 195, in <module> from .misc import * File "/mnt/nfs_client_share/install-arm/lib/python3.7/site-packages/scipy/linalg/misc.py", line 5, in <module> from .blas import get_blas_funcs File "/mnt/nfs_client_share/install-arm/lib/python3.7/site-packages/scipy/linalg/blas.py", line 214, in <module> from scipy.linalg import _fblasImportError: /mnt/nfs_client_share/install-arm/lib/python3.7/site-packages/scipy/linalg/_fblas.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so: undefined symbol: npy_PyErr_ChainExceptionsCause
我希望支持以下两个问题:
Wyman、
66AK2E05的最后/最新软件包是
最新版本
根据此版本的软件清单、受支持的 GBLIBC 版本为
| nativesdk-libc6 | 2.28-r0.442 | GPLv2和 LGPLv2.1 | nativesdk-libc6_2.28-r0.442_x86_64-nativesdk.ipk |
随附了完整的软件清单。 请看一下。
e2e.ti.com/.../k2e_2D00_evm_5F00_SofwareManifest.pdf
——
该 "K2E05-K2E"封装已冻结、不再有升级计划、因为 PROCESSOR-SDK-LINUX 被视为传统器件。
此致
Shankari G.
Wyman、
要获得更好的结果、请按照此处给出的步骤操作。
[常见问题解答] 66AK2E05:为了进行快速产品开发、您能否提供一份"K2E - EVM 快速入门指南"? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致
Shankari G.
Wyman、
您的原始查询位于 K2E 上、因此我建议您按照 K2E 的步骤进行操作。 请查看您的第一个问题和标题...
如果是 K2H、您可以按照以下步骤操作:-
[常见问题解答] 66AK2H12:《K2H - EVM 的快速入门指南》、用于实现快速产品开发? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致
Shankari G.