This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:TMDXIDK5718:电路板无法启动

Guru**** 2554110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421692/tmdxidk5718-tmdxidk5718-board-does-not-boot-start

器件型号:TMDXIDK5718

工具与软件:

你好,我发布了一个问题一段时间以前  回答的线程。 请参阅以下链接。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1397904/tmdxidk5718-board-does-not-boot-start

由于已经有一段时间了、线程被锁定了。 此外、客户回来时也作出了响应。 您能提供建议吗?

-------

按下电源按钮(SW3)有什么作用吗? 您可以使用电压表吗
(或类似工具)测量某些点的电压?
 
不像我的第一封电子邮件中所描述的那样。
 
 
TP1:这用于测量输入保险丝(F1)之后的输入电压。
或者、您也可以直接在 F1保险丝(在的侧面)上测量该点
电源插头)。
 
测量的所有位置。 PMIC 之后不再有电压。 出现的直流偏置电压。
 
J46引脚3:在此处测量 EVM 上的3.3V 主电流稳压器。
此报告提供了有关 PMIC 是否正在运行的信息。
 
我在第一封电子邮件中已介绍了没有 PMIC 正常运行。

-------

谢谢你。

此致、

Usman Niazi

248884

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路板的历史如何?  服务/使用了多长时间?  它上运行了哪些应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、您好。 开发板从未为客户运行过任何应用程序。

    谢谢。此致、

    Usman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-确实好像是 EVM 有故障。  很抱歉。  您可以使用以下链接提交替换 EVM。  使用此 E2E 主题从 TI 确认 EVM 出现故障。

    https://support.ti.com/csm