This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:BIST、PBIST、LBIST

Guru**** 2550170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420912/processor-sdk-am64x-bist-pbist-lbist

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

您好:

我运行开发板  TMDS64EVM

根据本文档:

software-dl.ti.com/.../SDL_PBIST_PAGE.html

问题1. BIST 更专注于 armv7内核? r 可以在其中找到 BIST 信息的信息? 你能指出吗?  

2.由于 BIST 是描述性测试、 我们应该先测试 PBIST LBIST、然后测试 BIST、对吗?

3.是在 RBL 的某处执行 BIST 还是 PBIST、LBIST 测试吗?  ROM 引导加载程序。 或者我们必须手动执行该操作。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里似乎有一些混淆。 BIST (内置自检)用于 SoC 的存储器和逻辑部分。 PBIST 负责存储器区域、而 LBIST 测试逻辑电路。 无需执行其他独立的 BIST 测试。  

    Unknown 说:
    2. 由于 BIST 是直接测试、因此 我们应首先测试 PBIST LBIST、然后测试 BIST、对吗?[/QUOT]

    PBIST 和 LBIST 都是破坏性测试。 因此、它们必须在启动阶段运行。  

    Unknown 说:
    3. 是在 RBL 的某个位置执行 BIST 还是 PBIST、LBIST 测试?  ROM 引导加载程序。 或者我们必须手动执行该操作。  [报价]

    您将必须从 SBL 或您的应用触发 PBIST 和 LBIST 测试。 默认情况下不执行这些检查。

    此致、

    Nihar Potturu.  

    [/quote]