This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:"AM64x 和 AM243x&quot 上的五个以太网端口启用;(spradh8.pdf)问题

Guru**** 2554110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420454/processor-sdk-am64x-five-ethernet-port-enablement-on-am64x-and-am243x-spradh8-pdf-problem

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好、TI、  

  我找到应用手册 "AM64x 和 AM243x 上的五种以太网端口支持"( https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/spradh8)

  第4.1章在 spradh8.pdf 中,请参阅 github.com/.../ README.md在 ubuntu22.04下,我下载了 mcu_plus_sdk 并成功生成 AM64x 库。

   但是、在构建 make -s -C test/networking/lwip/enet_icssg_tcpserver/am64x-evm/system_cpsw_icssg 时、会报告错误。

   和 I  

我尝试使用 CCS 导入示例、 也会失败。

使用 CCS 报告的错误似乎与使用 makefile 报告的错误相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在这个问题上有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    我们无法在设置上重现此问题。

    似乎您正在处理最新版本。

     对于最新版本、此示例未作为公共 SDK 产品进行维护和支持。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Ashwani、

      感谢您的答复。

      我正在使用的 SDK 可能不是公共版本、但根据 TI 的应用手册(spradh8.pdf)中的说法、我已经完成了这一操作。  

      我认为如果 应用手册是公开的文档、那么应该复制演示项目。

       应用手册对我的项目很有帮助、您能给我一些关于这个?的建议吗

      您是否会继续尝试 阅读本应用手册?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 应用手册是公开文档、则应复制演示项目。

    但以基线表示的仅提及文档。

    您是否继续尝试此 应用手册?

    好的、让我下周试试。

    我只是想明确说明预期。

    此致

    Ashwani