This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:SPRADH8 -单独 SEM 板的器件型号是什么? (TMDS64EVM 的5个以太网端口)&非 SK-AM64B &非 A53 PRU-ICSSG 控制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, TMDS64EVM, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422996/tmds64evm-spradh8---what-is-a-part-number-for-the-separate-sem-board-5-ethernet-ports-off-of-a-tmds64evm-not-sk-am64b-not-a53-pru-icssg-control

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:DP83826E、、 SK-AM64B

工具与软件:

1)  

SEM 板通过 HSE 连接器连接
–DP83826e PHY
–仅支持100M 用于测试目的。

TI 是否销售 SEM 板-或者这是否是客户所需的产品?

2)注意由于图1-4 引用了 TMDS64EVM -来自 SPRUJ63A 图3-3 -当 SPRADH8 文档标注"AM64x-EVM"时、我们要排除任何可能涉及 SK-AM64B 的实现?

3)根据4.1.1节的规定、该实施涉及 R5F 内核、不将 A53内核用于 TCP 服务器、对吗?

谢谢

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的提问。

    [报价 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422996/tmds64evm-spradh8---what-is-a-part-number-for-the-separate-sem-board-5-ethernet-ports-off-of-a-tmds64evm-not-sk-am64b-not-a53-pru-icssg-control TI 是销售 SEM 板吗-或者这是客户需要创造的吗?

    目前还没有计划销售这些板。

    有关子卡的更多详细信息、请联系 TI-FAE 或营销团队。

    Unknown 说:
    根据4.1.1节、该实施涉及 R5F 内核- TCP 服务器不使用 A53内核-- true?

    [报价 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422996/tmds64evm-spradh8---what-is-a-part-number-for-the-separate-sem-board-5-ethernet-ports-off-of-a-tmds64evm-not-sk-am64b-not-a53-pru-icssg-control "]注意由于图1-4 引用的是 TMDS64EVM -来自 SPRUJ63A 的图3-3 -当 SPRADH8 文档标注"AM64x-EVM"时、我们不考虑任何可能涉及 SK-AM64B 的实施?[/QUOT]

    本文档仅针对特定 SDK 版本和 AM64x-EVM 进行了测试。

    由于这不是公共 SDK 的一部分、因此没有针对每个 SDK 版本进行测试和验证。

    此致

    Ashwani