This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:摄像头启动- CSI 驱动程序-LINUX

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416510/tda4al-q1-camera-bring-up--csi-driver--linux

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721S2

www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM68A

我想使用 TDA4AL 启动带有摄像头传感器的摄像头。 我们需要捕获原始数据,并能够将其存储在文件中。

1.对于 TDA4AL 及以上版本、SDK 是否支持原始数据采集?
2.能否分享 TI 在现有的 TI 驱动程序中支持哪些格式? 或者如何在现有的 TI 驱动程序中自行检查它。
3. TI 驱动程序端 CSI2已经支持哪些格式


我们这么做、您能否提供相关驱动程序和示例代码?
欢迎参考与上述内容有关的任何资料