请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A 主题中讨论的其他器件:AM68A
工具与软件:
是否有适用于 AM68A 的特定 RTOS? 与 J721S2 页面上不同、我没有看到与 AM68A 关联的特定 RTOS。 我们要使用 适用于 Cortex-R5F 的 TI RTOS SDK。 预计会使用与 J721S2相同的 RTOS 吗? 提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否有适用于 AM68A 的特定 RTOS? 与 J721S2 页面上不同、我没有看到与 AM68A 关联的特定 RTOS。 我们要使用 适用于 Cortex-R5F 的 TI RTOS SDK。 预计会使用与 J721S2相同的 RTOS 吗? 提前感谢您的帮助。
您好!
[报价 userid="599245" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423697/processor-sdk-am68a-processor-sdk-am68a 是否有适用于 AM68A 的特定 RTOS? 与 J721S2 页面上不同、[/QUOT]否、没有适用于 AM68A 的特定 RTOS SDK。
[报价 userid="599245" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423697/processor-sdk-am68a-processor-sdk-am68a "]我们要使用 适用于 Cortex -R5F 的 TI RTOS SDK。 预计会使用与 J721S2相同的 RTOS 吗? 提前感谢您的帮助。 [报价]是的、可以使用、但 RTOS SDK 中的应用程序根据 TI EVM (J721EXCPXEVM、 J721S2XSOMXEVM)进行。 您需要根据电路板进行更改。
如果对电路板进行了特定的更改、则宜使用 RTOS SDK。
此致、
Sudheer