This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:执行&quot 时为[edgeai-tidl-tools];在 x86_64上进行编译和验证;错误

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1415081/tda4ve-q1-edgeai-tidl-tools-when-execute-compile-and-validate-on-x86_pc-error

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具与软件:

尊敬的专家:

edgeai-tidl-tools 标签:09_02_09_00

我使用 Docker 实现。

由于网络问题、我提前下载了所有需要的库、并将它们放置在路径中  edgeai-tidl-tools/downloads_for_edgeai、 edgeai-tidl-tools/setup.sh 文件也进行了相应修改、  
请参阅"setup.patch"文件。

另一项更改是 Tensort 代码库的安装。 我提前下载了 TensorRT-release-8.5zip 并将其重命名为 TensorRT。 我将其放置在中 edgeai-tidl-tools/scripts/osmt_model_tools/onnx_tools/tidl-onnx-model-optimizer 路径 、然后手动执行 pip3安装。  在中 TensorRT/tools/onnx-gradhst外科 医生 路径。

最终安装成功、但执行时出现错误 "cmake ../examples && make -j && CD .."。 我尝试过几次,但它是相同的错误,缺少相关的动态库。
  

您能帮助我检查这些库处于哪个软件包中吗? 是因为哪个步骤未成功执行、导致缺少这些库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evn 如下:
    e2e.ti.com/.../1488.env.log

    以及 setup.sh 补丁文件、如下所示:
    e2e.ti.com/.../setup.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "source_history.log"是执行 命令"source ./setup.sh"的记录。

    e2e.ti.com/.../source_5F00_history.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了 TIDL_TOOLS_TYPE 电压电平。 可以使用 tidl_tools.tar.gz、但无法使用 tidl_tools_gpu.tar.gz。

    您是否已验证 tidl_tools_gpo.tar.gz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 tidl_tools。   如果您只有 osrt_deps/、则安装程序未安装所需的全部、并且脚本认为它已安装了所需的所有内容。  该目录应具有:

    rw-rw-r-- 1 a0194920本地 a0194920本地609七月3 09:59 device_config.cfg
    -rw-rw-r-- 1 a0194920本地 a0194920本地13849七月3 09:59 itidl_rt.h
    -rw-rw-r-- 1 a0194920本地 a0194920本地6248 jul 3 09:59 itvm_rt.h
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 78296 Jul 3 10:00 libtidl_onnxrt_ep.so
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 46808 Jul 3 10:00 libtidl_TFL_Delegate.so
    -rwxrwxr-x 2 a0194920local a0194920local 19119336 Jul 3 10:00 libvx_tidl_rt.so
    -rwxrwxr-x 2 a0194920local a0194920local 19119336 Jul 3 10:00 libvx_tidl_rt.so.1.0
    -rw-rw-r-- 1 a0194920局部 a0194920局部2896十月2 17:08 nc_infofile.txt
    drwxrwxr-x 6 a0194920local a0194920local 4096 sp 30 17:13 osrt_deps.
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 26918808 Jul 3 10:00 PC_DSP_TEST_dl_algo.out
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 400656 Jul 3 09:59 ti_cnnperfsim.out
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 194032 Jul 3 09:59 tidl_graphVisualizer.out
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 62432 Jul 3 09:59 tidl_graphVisualizer_runtimes.out
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 13396920 Jul 3 10:00 tidl_model_import_onnx.so
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 96720 Jul 3 10:00 tidl_model_import.out
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 13545392 Jul 3 10:00 tidl_model_import_relay.so.
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 13173784 Jul 3 10:00 tidl_model_import.so.
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 13463616 Jul 3 10:00 tidl_model_import_tflite.so
    -rwxrwxr-x 1 a0194920local a0194920local 16840 Jul 3 09:59 tidl_model_secure.out

    从而使周围的设备正常工作。

     如果您只有 osrt_deps/、您可以尝试通过以下方式安装其他依赖项:   

     

    wget https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/tidl-tools/09_02_09_00/TIDL_TOOLS/AM69A/tidl_tools.tar.gz

     

    然后解压 tidl_tools 上方目录(edgeai-tidl-tools 目录中)中的上述 tar 文件。   请确保您的设备(示例 wget 字符串中的"AM69A")和版本(09_02_09_00)在安装中正确。   

    一种更好的方法是在干净的环境中运行 setup.sh、因为它将正确安装所有内容。  它只针对每个文件访问网络。