This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPL (驱动程序移植层) Hwip 函数:有关中断优先级、中断嵌套等的更多文档?

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422546/dpl-driver-porting-layer-hwip-functions-more-documentation-on-interrupt-priorities-nesting-of-interrupts-etc

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!

我们使用 TI DPL 函数将旧的 SYS/BIOS 应用程序从 AM335x 移植到 AM64xx 系列。

我希望 AM64x MCU+ SDK 能够提供更多文档:简介 HTML 文件。

例如、uint8_t HwiP_Params::priority 的含义是什么? 是否使用了 ARM 处理器功能?

是否允许嵌套中断? 只有较高优先级的中断会降低优先级? 如何使用 HwiDisable ()/ HwiEnable ?

HTML 文档不仅仅是什么、而是在哪里阅读 mor

谢谢、此致

Frank