请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67A 主题中讨论的其他器件:AM67A
工具与软件:
尊敬的 Expert:
1. AM67A SDK 推理与 TIDL 之间推理性能的区别是什么? 哪一个的性能更好?
AM67A SDK 和 TIDL 如何使用不同的器件运行推理(例如 DSP/CU/GPU…)?
如何将自定义 onnx / tflite 文件转换为 TI 推理代码支持的格式?
请查看文档、AM67A SDK 和 TIDL 都使用"TIDL 导入工具"进行传输。
转移是否基于本文档?
谢谢
Daniel