This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:哪个 SDK 可以支持 DDR4 4GB

Guru**** 2543950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420582/am625-which-sdk-can-support-ddr4-4gb

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、工程师

我们使用 SysConfig 配置了16bit/32GB、并修改了 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.06.00.42上的 DTS 文件、但它未正确启动; 使用16bit/16GB、可以顺利启动。

那是因为 SDK 版本不支持吗?  如果需要升级到哪个版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关如何针对不同的 DDR 大小修改 DTS 的说明、请查看 dev.ti.com/.../porting-uboot.html

    我强烈建议使用最新的 SDK: https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM62X PROCESSOR-SDK-LINUX-RT

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    我已经阅读过修改指令、但如果要将 DDR 修改为更大、4GB 和16位宽、我们应该如何在 DTS 中写入存储器寄存器的范围?  您能举个例子吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将如下所示:

    REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
         <0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载并安装 SDK 10、

    ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-10.00.07.04-Linux-x86-Install.bin—5509217 K

    但令人惊讶的是、为什么我们找不到前一个 SDK 8的两个编译器?

    arm-none-linux-gnueabihf-gcc-9.2.1、aarch64-none-linux-gnugcc-9.2.1

    它最初位于 linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux-us/bin 目录中。 我该如何处理此问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议对 SDK10使用最新的合规器。  为什么需要使用旧版编译器?

    此致、

    James