This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:捕获节点块并不出队

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403670/tda4ven-q1-capture-node-block-and-dequeue-nothing

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在尝试启动摄像头、但捕获节点块和队列注释。

我们可以 使用示波器在 J37扩展上测量正确的 MIPI 信号、并确认寄存器配置正常(相同的寄存器配置可以在 VM EVM 板上正常启动)

您能帮助我检查我的代码,并找出一些 异常?

摄像机参数:

分辨率:1280*1280

FPS:30fps

数据类型:YUV422(UYVY)

e2e.ti.com/.../6012.capture.ce2e.ti.com/.../surround_5F00_view_5F00_main.c

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认在发送器端设置的基带速度位于设置范围 TIVX_CAPTURE_LANE_BAND_SPEED_1040_TO_1200_Mbps 之间?

    它通常从创建的传感器驱动程序结构传递。

    您是否已在映像库中为成像仪创建了驱动程序?

    您能否确认 成像仪和 soc 之间是否涉及 SerDes?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    [报价 userid="506459" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403670/tda4ven-q1-capture-node-block-and-dequeue-nothing/5375071 #5375071"]

    您能否确认在发送器端设置的基带速度位于设置范围 TIVX_CAPTURE_LANE_BAND_SPEED_1040_TO_1200_Mbps 之间?

    它通常从创建的传感器驱动程序结构传递。

    [报价]

    我认为应该是对的。 我指的是 VM 捕获节点上的设置、也是这样的。

    您是否在映像库中为成像仪创建了驱动程序?

    我只在  Sensor_Remote 302420Handler() 函数中添加了一个寄存器配置函数。

    这是捕获节点在运行时生成的日志。

    e2e.ti.com/.../capture_5F00_log.txt

    您能否确认 成像仪与 soc 之间是否涉及 SerDes?

    使用相同的扩展板和摄像头、捕获节点可以在 VE EVM 上正常运行。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nikhil、

    本例有任何更新吗?

    由于启动失败、我们的项目当前被阻止。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉  

    我怀疑此处传感器的配置流程。

    图形验证完成!
    应用验证图已完成!
    返回了 APP_PIPILE_PARAMS_DEFAULTS
    ISS:串行器/解串器配置...!!!
    传感器初始化完成!

    我知道您为什么这么晚才配置了串行器/解串器(即在验证图后)吗? 我还想知道传感器在何处以及何时初始化吗?

    在通常的流程中,串行器/解串器和传感器在创建捕获节点之前进行配置,并在 vxVerifygraph ()之后向传感器和解串器发送命令上的流

    您可以尝试一下这个流程吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    按照您的建议、我在捕获初始化之前提高了串行器/解串器寄存器的配置、但结果仍然与之前相同。

    e2e.ti.com/.../capture-log.txt

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用相同的扩展板和摄像头、捕获节点可在 VE EVM 上正常运行。

    如上所述、通过使用此示例、您可以在 EVM 上进行流式传输。

    我可以知道当前设置和 EVM 之间的区别吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用相同的扩展板和摄像头、捕获节点可在 VE EVM 上正常运行。

    您已经提到了上述内容。

    我想知道 EVM 与当前环境之间的设置有何差异吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我认为唯一的区别是 VE EVM 板和 VEN EVM 板之间的硬件差异。 我们使用相同的扩展板和摄像头集。 否则、这只是捕获节点用法的差异、但我没有注意到代码中的任何异常。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我建议查看板上的 Serdes 到 csirx 以及 EVM 互连的原理图。

    如果它在一个但另一个上工作、在相同速度下的发送器下工作、则需要检查 MIPI 数据线的硬件极性、以确保连接 p 到 p 和 n 到 n

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    客户以前使用 TDA4VE EVM 可以成功启动摄像头、但更改为 TDA4VEN EVM、他们无法启动、因此您的意思是 VE 和 VM/VE CPB 电路板设计存在一些差异?  

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    单凸轮在两个设备上进行了测试。 但是、我认为此处使用的 SDK 对应于相应的器件、而不是在两个器件上尝试使用的相同固件?

    另外、在 TDA4VEN 上、我们已经在融合1板上进行了连接和测试。 这里使用的都是一样的器件吗? 您能否确保此电路板正确放置在 EVM 上(即没有任何松动的连接)

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    这里使用的是否相同? 您能否确保此电路板正确放置在 EVM 上(即没有任何松动的接头)[/QUOT]

    电路板之间的连接如下图所示。 串行器/解串器寄存器配置是正常的、我还可以使用示波器测量 MIPI 信号。 我知道板之间的连接应该没有问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil:

    您能为这个问题提供帮助吗?

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    请参阅以下来自 Bu 专家的答复:

    如果取消队列分组、则意味着 csirx 不会捕获数据。 他们使用哪种传感器? 他们是否注意到以下事项?

     

    • 车道速度
    • 通道极性
    • 通道数
    • 通道速度大于1.5Gbps 时的偏斜校准
    • 传感器/解串器启动序列

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    当前串行器/解串器寄存器配置如下:每个通道的速度为1.2Gbps (0x1F 设置0x01)、 有效边沿 为上升沿( 默认设置0x25)、通道数为4个通道(0x33设置0x3)、您可以通过连接获取更多寄存器配置的详细信息。

    [报价用户 id="529940" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403670/tda4ven-q1-capture-node-block-and-dequeue-nothing/5458701 #5458701"]
    • 通道速度大于1.5Gbps 时的偏斜校准
    • 传感器/解串器启动序列
    [报价]

    我不知道这两个选项。 我可以在使用相同融合板和摄像头的 VECO EVM 板中启动环视演示、我认为我的寄存器配置应该没有任何问题。

    e2e.ti.com/.../ub960_5F00_ub953_5F00_regCfg_5F00_ven.txt

    刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 VECO EVM 和 J722s EVM 的一个区别是融合板的供电方式。  

    您能否确认您是否已按照您现在所做的相同方式(即外部)或是否已通过 EVM 板(在 VECO 中)通电?

    根据我的理解、目前融合板是由外部正确供电的吗? (根据 pic)

    配置传感器和串行器/解串器后、您能否在 J722s 上确认是否能够从 UB964 DES 获取数据?

    此外、从随附的图片中可以看到、它看起来像是融合1电路板。 (具有 UB960 DES)。 这是不是另一个具有 UB964 DES 的融合板?

    您是否在 J722s 的最新 SDK 版本(10.0)上尝试此功能? 如果没有、可以尝试相同的方法吗?

    此致、

    Nikhil