This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422905/sk-am62-lp-sk-am62-lp

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已 在 Linux 中安装了 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04。 并通过 UART 将配置文件刷写至 eMMC。 下面是使用的配置文件。

hsm@c001149862:~/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm$ ls
example_sbl_ospi_nand_linux_hs.cfg     sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage  sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs     sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs.tmp
example_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg  sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs.tiimage     sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs  sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs.tmp
hsm@c001149862:~/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm$ cat example_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg
#-----------------------------------------------------------------------------#
#                                                                             #
#      EXAMPLE CONFIGURATION FILE TO BE USED WITH THE FLASHWRITER SCRIPT      #
#                                                                             #
#-----------------------------------------------------------------------------#
#
# - You can customized this config file to point to your own bootloader and/or application images
# - You can use --operation=flashverify if you just want to verify the flash contents and not flash the file.
#   how to use: python uart_uniflash.py -p {name of your UART com port} --cfg={path to your edited config file}
#   help: python uart_uniflash.py --help
#

# First point to sbl_uart_uniflash_stage1 binary, which initialises DDR and receives sbl_uart_uniflash_stage2 binary
--flash-writer=/home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage

# When sending sbl_uart_uniflash_stage2 binary make sure to flash at SOC memory offset 0x0.
# Points to sbl_uart_uniflash_stage2 binary, which function's as a server to flash one or more
--file=/home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0

# Now send one or more files to flash or flashverify as needed. The order of sending files does not matter

# Flash tiboot3.bin
--file=/home/u_hsm/git_repos/az24266ssp-linux-is7_kernal/image-a/am62x-bootloader/hs-fs/tiboot3.bin --operation=flash-emmc --flash-offset=0x0

# Flash tispl.bin
--file=/home/u_hsm/git_repos/az24266ssp-linux-is7_kernal/image-a/am62x-bootloader/hs-fs/tispl.bin --operation=flash-emmc --flash-offset=0x80000

# Flash u-boot.img
--file=/home/u_hsm/git_repos/az24266ssp-linux-is7_kernal/image-a/am62x-bootloader/hs-fs/u-boot.img --operation=flash-emmc --flash-offset=0x280000
hsm@c001149862:~/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm$

并将电路板引导模式设置为 UART、尝试使用 sbl_uart_uniflash.py 通过上述附加的 cfg 文件进行闪存。 以下是错误面。

hsm@c001149862:~/ti/bin/uart_uniflash$
hsm@c001149862:~/ti/bin/uart_uniflash$ python3.8 uart_uniflash.py -p /dev/ttyUSB0 --cfg=/home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/example_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg

Parsing config file ...
Parsing config file ... SUCCESS. Found 5 command(s) !!!

Executing command 1 of 5 ...
Found flash writer ... sending /home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
Sent flashwriter /home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage of size 246676 bytes in 24.54s.

Executing command 2 of 5 ...
Command arguments : --file=/home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
Sending /home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs: 122468bytes [00:13, 10718.41bytes/s]error_count reached 16, aborting.
Sending /home/u_hsm/ti/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs: 122470bytes [00:13, 10718.41bytes/s]
[ERROR] XMODEM recv failed, no response OR incorrect response from EVM OR cancelled by user,
Power cycle EVM and run this script again !!!
hsm@c001149862:~/ti/bin/uart_uniflash$

您能在这方面帮助我吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的板是 HS_FS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、预编译的二进制文件仅适用于 TI EVM。 那么、您是使用 TI SK-LP EVM 还是使用定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 只使用 TI SK-LP EVM、而不使用定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您可以尝试以下 UART_UNIFLASH 映像吗?

    e2e.ti.com/.../6281.images.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hsm@c001149862:~/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash$ python3.8 uart_uniflash.py -p /dev/ttyUSB0 --cfg=/home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/example_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg
    
    Parsing config file ...
    Parsing config file ... SUCCESS. Found 5 command(s) !!!
    
    Executing command 1 of 5 ...
    Found flash writer ... sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage                                                                                                                                Sent flashwriter /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage of size 249016 bytes in 25.57s.
    
    Executing command 2 of 5 ...
    Command arguments : --file=/home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stageSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage                                                                                                                                Sent /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash/bin/am62xx-lp-evm/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs of size 128079 bytes in 15.59s.
    [STATUS] SUCCESS !!!
    
    Executing command 3 of 5 ...
    Command arguments : --file=/home/u_hsm/git_repos/az24266ssp-linux-is7_kernal/image-a/am62x-bootloader/hs-fs/tiboot3.bin --operation=flash-emmc --flash-offset=0x0
    Sending /home/u_hsm/git_repos/az24266ssp-linux-is7_kernal/image-a/am62x-bootloader/hs-fs/tiboot3.bin:   0%| | 0/313118 [00:00<?,send error: error_count reached 10, aborting.
    Sending /home/u_hsm/git_repos/az24266ssp-linux-is7_kernal/image-a/am62x-bootloader/hs-fs/tiboot3.bin:   0%| | 2/313118 [01:50<95
    [ERROR] XMODEM send failed, no response OR incorrect response from EVM OR cancelled by user,
    Power cycle EVM and run this script again !!!
    hsm@c001149862:~/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash$
    hsm@c001149862:~/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/bin/uart_uniflash$
    
    我已经尝试使用上面的图像它的闪烁2阶段也,但现在我发现错误的 U-boot 图像。 接口连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我能够成功地使用 UART uart_uniflash.py 来刷写 u-boot 映像。

    但我在  偏移=0x0处刷写了 tiboot3.bin、 在  偏移=0x80000处刷写了 tispl.bin、在偏移=0x280000处刷写了 tispl.bin  、在0x680000处刷写了 uEnv.txt、电路板开始启动。

    我有问题、我想闪存内核映像、dtb 文件和 rootfs、因此我要在 eMMC 上闪存什么地址、您能否为 am62x-LP-SK EVM 的 eMMC 存储器布局提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须 使用 UART uart_uniflash.py 将 uEnv.txt、内核映像、dtb 文件和 rootfs 刷写到 eMMC、因此我需要正确的闪存地址。 am62x.LP-SK 评估板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 内核和 dtb 是 Rootfs 本身的一部分。 并且由于 rootfs 的大小很大、因此无法使用 UART 进行刷写。 您需要利用高速媒体来刷写 rootfs (如之前所述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将尝试使用一个高速媒体闪存 rootfs 当你被诱惑。

    但是、我已经刷写了 u-boot 映像(如下面的 eMMC 布局中所述)、但它无法引导。  

    当我使用 0x00处的 tiboot3.bin、  0x80000处的 tispl.bin 和  0x280000处的 u-boot.img 时会开始引导。 请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 eMMC 布局中提到的偏移是块偏移(由 U-Boot 预期)、而 cfg 文件中的偏移是原始偏移(由 UART_UNIFLASH 预期)。

    原始偏移量是通过将块偏移量与块大小(512B)相乘而得到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否请给我发送 am62x-LP-SK evam 板的 rootfs、以便我尝试在0x2000000地址进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rootfs 文件系统已作为 PSDK 安装的一部分提供

    ~/ti/psdk/am62x/10.00.07.04
    ❯ ls -l filesystem/am62xx-lp-evm
    .rw-r--r--  94M p-shivhare tisdk-base-image-am62xx-lp-evm.rootfs.tar.xz
    .rw-r--r-- 149M p-shivhare tisdk-thinlinux-image-am62xx-lp-evm.rootfs.tar.xz
    .rw-r--r--  17M p-shivhare tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant
    我尝试使用 uart_uniflash.py 刷写微型闪存 initramfs (如下)。
    -rw-r--r-- 1 HSM 用户 17213952 Jun 13 14:07 tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpio (与正常的 rootfs 相比、大小更小)

    但失败了。 您能在这方面提供帮助吗。

    Executing command 7 of 7 ...
    Command arguments : --file=/home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpio --operation=flash-emmc --flash-offset=0x2000000
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpiSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpi
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpiSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpi
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpiSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpi
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpiSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpi
    Sending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpiSending /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpi
    Sent /home/u_hsm/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/filesystem/am62xx-lp-evm/tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpio of size 17213952 bytes in 1616.75s.
    [STATUS] ERROR: Flashing failed !!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    微型文件系统旨在用作 initramfs。 您需要根据您的要求使用基本或默认文件系统。 在任何情况下、都不能使用 UART_UNIFLASH 刷写其中任何一个。 您必须通过之前传递的方法之一刷写 rootfs。

    e2e.ti.com/.../sk-am62b-p1-correct-way-to-flash-the-rootfs-into-the-emmc