This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:Linux Appimage 生成器工具

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424681/processor-sdk-am64x-linux-appimage-generator-tool

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!  

我想从 SBL 启动 Linux 和 R5F 应用程序。 我 在  AM64x MCU+ SDK  10.00.00中遵循  以下部分:Linux Appimage 生成器工具: AM64x MCU+ SDK:引导工具

在 Windows 10中、我尝试在 Windows 控制台(管理员)中执行下面的命令  

  • 适用于 Windows
    cd ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/linuxAppimageGen
    gmake -s all
    此时将显示以下消息:  
    "C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\tools\boot\linuxAppimageGen>gmake -s all
    c:/ti/gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf/bin/aarch64-none-elf-ld:找不到 c:/ti/board-support/prebuilt-images/bl31.bin:没有这样的文件或目录
    Makefile:110:目标'bl31.elf'的配方失败
    gmake:***[bl31.elf]错误1"
    我在此处打开 makefile 文件 C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\tools\boot\linuxAppimageGen\
    变量 PSDK_Linux_image_path 为=$(home)/board-support/prebuilt-images
    是否可以从 Windows 环境构建 ? PSDK 是否存在于 Windows 环境中? 在哪里可以找到适用于 Windows 环境的 PSDK ?
    如果是、如何 ?
    此致

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、您好!

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    C:/ti/gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf/bin/aarch64-none-elf-ld:找不到 c:/ti/board-support/prebuilt-images/bl31.bin:没有这样的文件或目录

    您收到上述错误消息是因为 gmake 无法找到 bl31.bin 文件。

    该文件位于 AM64x 器件的处理器 SDK 中。  

    是否可以从 Windows 环境构建 ? PSDK 是否存在于 Windows 环境中?[/QUOT]

    处理器 SDK 不适用于 Windows 主机。 仅适用于 Linux 主机。  

    如果是、如何使用?
     

    您可以在 Windows 主机上设置虚拟机并在其中安装 PSDK。 然后、只需将 Windows 主机上的预编译映像文件夹复制到相应位置即可 C:\ti\board-support\prebuilt-images。

    请参阅  how-to-build-a-ubuntu-linux-host-under-VirtualBox 了解设置虚拟机的步骤。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    非常感谢。 但是、我需要修改 config.mak 中的路径+变量、以匹配 Linux SDK 的文件夹。 在下一版本的 MCU SDK 中、是否可以更新此 config.mak 和文档、以匹配 Linux SDK

     

    此致

    Sebastien