This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:RTOS SDK 10.0使用 TIDL 模型导入工具、但 FPN 失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422277/processor-sdk-j721s2-rtos-sdk-10-0-use-tidl-model-import-tool-with-fpn-failed

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

我使用 TIDL 模型导入工具转换具有 FPN 结构的 RESNET 模型。

加密标准。 转换过程成功、但出现一些警告。

信息:[TIDL_ResizeLayer] Resize_58大小调整比率为2和大于4的任何大小调整比率都将通过4x4大小调整层和2x2大小调整层的组合进行放置。 例如、8x8的大小调整将替换为4x4的大小调整、然后是2x2的大小调整。

 10.0时。 转换过程失败。

[TIDL 导入]错误:系统命令失败、返回代码:35884 --[tidl_import_core.cpp、673]
[TIDL Import]错误:运行校准失败-在函数中失败:tidlRunQuantStatsTool -[tidl_import_core.cpp、1703]
[TIDL 导入][量化]错误:-在功能中失败:TIDL_quantStatusFixedOrFloat --[tidl_import_quantizing.cpp、3542]
[TIDL 导入][量化]错误:-在函数中失败:TIDL_runIterativeCalibration --[tidl_import_quanting.cpp、3692]
[TIDL 导入][量化]错误:-在函数中失败:tidl_import_quantize --[tidl_import_quanting.cpp、4638]
[TIDL Import]错误:-在函数中失败:tidl_import_backend --[tidl_import_core.cpp、4008]
[TIDL 导入]致命错误:量化/NC 通过/模型校验器失败--[tidl_import_main.cpp、503]
[TIDL 导入]正在中止

输入大小为(224,224、3)

连接我的模型和日志

e2e.ti.com/.../4645.test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff;

    我们将首先使用您的模型在 SDK 9.1上重复您拥有的功能、看看它是否可以传递到我们这边。 您能否为您完成的每个步骤提供准确的命令?

    谢谢。此致

    文立   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并解压 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05.tar.gz

    cd ${PSDKR_PATH}
    ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh
    
    ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh --install_tidl_deps
    ln -s pdk_<SOC>_<PDK_Version>/ pdk
    
    cd sdk_builder
    make sdk_scrub -j
    make sdk -j
    make tidl_pc_tools -j

    之后、我在 c7x-mma-tidl\ti_dl\utils\tidlModelImport\out 处得到"tidl_model_import.out"

    使用 tidl_model_import.out 转换模型。

    tidl_model_import.out tidl_import_test.txt