This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:CCS 加载失败和 syscfg CAN##39;t load syscfg 文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424442/tda4ven-q1-ccs-load-fail-and-syscfg-can-t-load-syscfg-file

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户反馈、他们无法通过所有版本的 syscfg 工具打开 example.syscfg。 它将报告:

参数'--product'无效:未找到名为"MCU_PLUS_SDK"和版本"07.03.01"的产品

所以我建议他们使用 CCS 进行加载、但却无法正常工作。 我认为这是已知问题、我们何时在 J722S 中修复它并支持 CCS。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319458/sysconfig-invalid-argument-no-product-with-name-mcu_with_sdk/5021369?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=No%20product%20with%20name%20%22MCU_PLUS_SDK%22%20and%20version%20%2207.03.01%22%20found#5021369

现在、客户如何打开 example.syscfg?  /ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05/mcu_plus_sdk_j722s_10_00_00_25/examples/drivers/uart/uart_echo/j722s-evm/mcu-r5fss0-0_nortos/example.syscfg。  

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    您能否查看 mcu_plus_sdk/manifest/product.json 文件中提到的是哪个版本?

    您是否可以将 example.syscfg "--product 更改为该版本?  例如、对于9.2、 MCU_PLUS_SDK_J722S@09.02.00 在中   example.syscfg。  

    此致、

    Nikhil