This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:在 J722s 芯片上运行编译器 TIDL 代码、但在 PC 失败时运行

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418687/processor-sdk-j722s-compiler-tidl-code-on-j722s-chip-pass-but-on-pc-fail

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具与软件:

嗨、团队:

 我遵循 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools SOP 并尝试在 J722s 芯片上运行、

我的映像版本是10.00.00.08 / TIDL 版本是10.00.04.00、

但我发现以下问题、请帮我检查:

  • "cmake–DTARGE_CPU=arm ../examples"、然后"make -j "在 ubuntu22.04上将失败

  • 在 ubuntu22.04中、"cmake ../examples"然后"make -j "将失败
  • "cmake–DTARGE_CPU=ARM ../examples"、然后"make -j "将 在 J722s 芯片上传递

我检查 SOP、编译器需要在主机 CPU 上执行、而不是在 J722s 芯片上执行

我是否错过了某个步骤、从而导致了这个问题?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken;

    您是否通过以下链接下载了图像。

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J722S

    如果没有、您能否告知我您下载的图像文件和 TIDL-tools 的确切链接? 以及用于每个步骤的命令。  

    我会尝试复制你所做的事情,看看我是否会有同样的问题。  

    谢谢

    文立