This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SysConfig 工具中的 I2C 多路复用模式配置

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424877/tda4vh-q1-i2c-muxmode-configuration-in-sysconfig-tool

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

根据器件数据表、I2C_SCL 和 I2C_SDA ISI/O 的信号方向  

我的问题是、如何在 SysConfig 工具中将方向配置为输出或输入?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    请确保已选中"I2C Signal"的 Rx 选项。 这将启用输入缓冲器。

    SysConfig 工具不会调整输出缓冲器-默认情况下应启用该功能。 这可以通过检查 PADCONFIG 寄存器中的位21是否为0b0来验证。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 SDA 信号的 RX 选项;然而、由于微控制器将要作为主器件工作、我没有检查 SCL 信号的此选项、配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel

    SCL 线路仍需要启用输入缓冲器、因为 I2C 时钟在焊盘上环回。

    如需更多信息、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003538/tda4vm-pinmux-setting

    此致、
    标记