This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:DDR4 DDR-MARGIN-FW

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426161/am623-ddr4-ddr-margin-fw

器件型号:AM623

工具与软件:

我想在安装了 AM623的定制电路板上使用 DDR-MARGIN-FW 测量 DDR4裕度。
https://www.ti.com/product/ja-jp/AM623#software-development

我认为测量结果将输出到 UART0、但您能否提供一个更改为 UART1的程序(RXD:E19、TXD:A20)?
我认为无法修改用户端程序。
此外、DDR4安装在评估板的不同器件上、这是否会影响程序执行?

CPU:AM6234ATCGHAALW
FlashROM:MT25QL256ABA8ESF
-256Mbit
-四路 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR-MARGIN-FW 工具只能与 LPDDR4配合使用。  目前不支持 DDR4。

    此致、

    James