工具与软件:
大家好、我正在使用 ubuntu22.04+BalenaEtcher1.7.0和 tisdk-edgeai-image-j722s-evm.wic.xz 此 WIC 制作引导 SDCard。
默认情况下运行 TI 提供的 edgeai 应用。 我使用命令
`CD APPS_CPP`
`/bin/Release/app_edgeai ../configs/image_classification.yaml`
它显示错误按摩:
[23:37:53.000.000000]:error:[startpipeline:0141] gst_elenent_set[ 816.555060] 1_state ()失败。
斯米奥
[23:37:53.000.000101]:error:[setupFlows:0250]无法启动 GST 管道。抛出[816.585240]审核后调用 Terminate:type=1334审核("STD::runtime_error"的172920827Djan 实例)
what (): EdgeAIDenoImpl o[816.595170]审核: type=1334审核(1729208273.069D 创建失败。
[816.607480]审核:type=1334审核(1729208273.081:45):prog-id=31 op=LOADABRTED (转储内核)
root@j722s-evn:/opt/edgeai-gst-apps/apps_cpp [821.103045] audit:type=1334 AD[821.110048] audit:type=1334 audit (1729208277.577:47):prog-id=30 op=unload
821.1170225]审核:type=1334审核(1729208277.577:48):prog-id=29 op=unload
`/bin/Release/app_edgeai ../configs/object_detection.yaml`
相同的错误消息弹出
为什么? 如何解决?