This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64xx

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422937/am6442-am64xx

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们也面临同样的问题。

我们使用的是 AM6442 CPU 和 GSW-145开关。 交换机连接到 CPSW 的端口1、但仍然无法正常工作。

有任何修复/解决方案可用?

此致、

Anuj Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如所述、TI 不支持所引用帖子中所述的线程。 请注意、其他用户已成功添加外部交换机。 本文档介绍了实现 CPSW 所需的 DTS  

    Documentation/devicetree/bindings/net/fixed-link.txt 

    另请注意、通常需要交换机供应商提供的驱动程序与交换机通信。 通常、我们看到 SPI 用作交换机的连接接口以进行管理。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 CPSW MDIO 来管理交换机。 我们使用开关的驱动器。 但我们无法取得进展。

    此致、

    Anuj Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPSW MDIO 不会与开关通信、除非它在前20个左右 MII 寄存器中看起来与 PHY 完全类似。

    我所看到的与 CPSW 一起使用的用例使用 SPI 进行交换机通信。

    此致、

    Schuyler