This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:符合 IEC 61508-2附录 E 的片上冗余

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426933/am6442-on-chip-redundancy-according-to-iec-61508-2-annex-e

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好!

我们正在为一个需要 双通道冗余 以便实现功能安全逻辑执行的项目评估 AM64x。

   由于设计隔离=>请参阅 附录 E:具有  IEC 61508-2 IC 片上冗余的集成电路(IC)的特殊架构要求。
AM64x 是否可以通过认证来满足片上冗余请求?

具体而言、我们想了解是否可以使用 AM64x 上的两个 R5内核、同时仅依靠外部安全处理器来处理输出控制、来实现安全功能的双通道架构。
我已经查看了德州仪器(TI)关于相关处理器的功能安全实现的文档、该处理器包括负责控制第二通道第二个安全输出的外部微控制器。
然而、我不清楚是否还必须在外部微控制器上执行第二个通道的逻辑解算器、或者是否可以在 AM64处理器内执行这两个通道逻辑解算器、通过外部微控制器只需确保 HFT=1即可。 在这种情况下、外部微控制器将检测 AM64的严重故障(例如所有引脚短接)、并确保第二个通道的输出设置为安全状态。

对于这一点、我希望能够得到澄清、尤其是关于外部微控制器在确保冗余和系统在发生严重故障时正确运行方面的确切作用。

谢谢、B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    否、AM64并非采用61508附录 E 中列出的隔离进行设计

    此致、

    Anthony