This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:FreeRTOS 上的 r5fss0-0内核运行

Guru**** 1827940 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425629/sk-am62-r5fss0-0-core-operation-at-freertos

器件型号:SK-AM62

工具与软件:

我在 SK-AM62上使用 r5fss0-0内核运行示例工程。
当使用 r5fss0-0内核和 FreeRTOS 作为 OS 时、不会按规定工作。
我无法运行"hello_world_am62x-sk_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"和"ddr_perf_app_am62x-sk_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"。

是否需要另一项操作?
程序似乎在接下来的无限循环中停止。


μ・用于初始化、通过 UART 写入闪存 SOC 初始化二进制文件、并通过 OSPI Boot 引导程序。
・在 M5和 A53内核的情况下,无论操作系统如何,它都能正常工作。

我是一名硬件设计师、所以我对软件没有太多了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masaki OOTAKA、

    我正在查看您的问题,您可能会在一两天内得到回复。

    此致、Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 此致。
    我曾查看过 SDK 文档、我想知道 R5F 内核是一个唤醒内核、因此无法从 CCS 执行项目吗?
    如果是这样、我没有进行足够的检查。 我的道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masaki OOTAKA、

    我当时查看的是 SDK 文档、但我想知道是否有人说 R5F 内核是一个唤醒内核、因此无法从 CCS 执行项目?
    [报价]

    是的、您是正确的。 R5F 内核可用于 DM 和应用用途。

     如果要从 CCS 加载 R5F 应用、需要执行以下步骤。

    1.刷写 DM R5F 应用程序  

    2.接下来、加载符号、而不是从 CCS 加载 Direct 选项  

    请按照以下步骤操作。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html

    如果您仍需要任何帮助、请告诉我

    此致、

    Anil。