This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:TAS5508C 内核6音频驱动程序

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425706/am3352-tas5508c-kernel-6-audio-driver

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!
在哪里可以找到 TAS5508的内核6驱动程序参考?
 
https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings tas5508中哪里可以找到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的主题发送给 TAS5508团队进行评论。 我假设您需要 Linux 内核6.1上的 TAS5508的支持。

    请向我们提供有关您用例的更多信息。 这是您现在尝试将其迁移到更高版本的 Linux 的现有设计吗?

    请记住、我们不再推荐将 TAS5508用于新设计、因此如果这是新设计、TAS 团队可能会建议您考虑使用不同的器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是5508C、旧设计。 是的、搜索内核6.1驱动程序。 尝试将旧驱动程序从 内核3.12移植到6.1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于内核6.1的5508C Linux 驱动程序、您可以将代码从内核3.12转至6.1。

    您可以使用此 tas5805m.c«codecs«soc«sound- kernel/git/stable/linux.git - linux 内核稳定树 作为示例代码。