This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:数据表上的"w"

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426041/tms320c6415-w-on-datasheet

器件型号:TMS320C6415

工具与软件:

您好!

我 知道这个问题在两年前就得到了解决、

由于 pn TMS32C6415EGLZ6E3 LTB 为2024年3月。 pn TMS32C6415EGLZW6E3的数据表上是否更新了"W"

谢谢!

Alyssa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alyssa.

    我目前没有更新数据表的计划。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的答复。 只是为了澄清两个部分之间没有区别、"W"只是一个附加的字母?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。