This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:为 AM62x 选择合适的入门套件提供帮助

Guru**** 1827610 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425271/am625-help-with-the-right-choice-of-starter-kit-for-am62x

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具与软件:

您好!

我想将 SoC AM625x 与 A53处理器和 M4F 微控制器搭配使用。
但是、我无法选择正确的入门套件!
音频 接口(McASP 接口)、PPS (每秒脉冲)和(PTP Precision Time Protocok)的引脚应在评估板上访问。

你能帮我吗?"

"你是我的

此致

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zain、

    正确的入门套件是 SK-AM62B-P1。 我链接了它以供您订购。

    https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1

    McASP 的引脚应在 EVM 上可用。

    所有这些 MCASP0信号都可以在用户扩展连接器上访问、但连接到12.288MHz 时钟源的 MCASP0_AFSX 除外。  

    我加入了我们的网络专家道林,就 PPS 和 PTP 的引脚可访问性发表评论。 AM62确实支持这两种功能。

    此致、

    付款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    要在 SK-AM62B-P1 EVM 上的某个引脚上启用 PPS、需要进行一些其他修改

    1.启用引脚多路复用 、以便启用 SYNCx_OUT 信号之一。 下面的屏幕截图来自 AM62x 数据表。

    SK-AM62B-P1 EVM 上的引脚 B16路由到 I2C0_SCL 信号 、该信号用于与 TPS65219x 通信、因此不能使用该信号。

    SK-AM62B-P1上的引脚 A18连接到可以使用的用户扩展接头、只需确保将多路复用模式更改为 SYNC1_OUT

    SK-AM62B-P1上的引脚 C15也连接到用户扩展接头

    SK-AM62B-P1上的引脚 E15也连接到用户扩展接头

    将时间同步路由器(TSR)的输出配置为所选的 SYNCx_OUT 信号。 TSR 将 CPSW CPTS Genf 信号作为输入、并应将 SYNCx_OUT 信号连接到 TSR 的输出端。 我仍然需要找到 SYNC1_OUT 的索引号、因为下面来自 AM62x TRM 的屏幕截图仅显示了 SYNC0_OUT 的索引号。

    您可以 在 Linux https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1300940/am6442-1-pps-from-sk-am64b/上找到有关如何为 AM64x 完成这些配置的另一个示例

    生成的 PPS 信号与器件上运行的 PTP 同步。

    我尚未在 SK-AM62B-P1 EVM 上尝试配置 PPS、我可以在本周晚些时候进行尝试。 如果您在星期五之前未收到回复、请 ping 此主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:  

    [报价 userid="576780" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425271/am625-help-with-the-right-choice-of-starter-kit-for-am62x/5463568 #5463568"]我仍然需要查找 SYNC1_OUT 的索引号是什么、因为下面来自 AM62x TRM 的屏幕截图仅显示了 SYNC0_OUT 的索引号。

    您可以在本常见问题解答中找到 AM62x 上其他 CPSW 同步输出信号的索引号: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1243869/faq-am62-what-is-the-time-sync-router-for-how-do-i-use-it

    这意味着在某种配置下、SK-AM62B-P1 EVM 可以拆分引脚以支持 PTP PPS 信号。  

    -道林