This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Theia 其他工具和编译器

Guru**** 1828140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426439/ccstudio-theia-additional-tools-and-compilers

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

是否有简单的方法可以像在 CCSStudio 12中那样向 Theia 添加其他旧版工具和编译器?

此致 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="587596" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426439/ccstudio-theia-additional-tools-and-compilers 具有向 Theia 添加更多传统工具和编译器的简单方法吗?

    我不确定您参考的确切的旧版工具是哪种、但您可以结合 Theia 使用旧版编译器和 SDK、就像使用 CCS 12一样。 工程管理系统和产品/编译器发现系统在 CCS Eclipse 和 CCS Theia 之间是类似的。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的 回答。 在 CCS 12和其他工具中、可以使用菜单"Help -> Install Code Generation Compiler Tool"(帮助->安装代码生成编译器工具)和类似工具来安装其他工具。

    但我在 Theia 中找不到该功能、那么如何不包含 TI 和 GCC 编译?

    此致 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="587596" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426439/ccstudio-theia-additional-tools-and-compilers/5469231 #5469231"]但我在 Theia 中找不到该功能、那么如何才能不包括 TI 和 GCC 编译?

    您可以从 TI.com 获取 TI 编译器:

    https://www.ti.com/tool/TI-CGT

    您还可以通过软件包管理器从 CCS Resource Explorer 访问一些编译器

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_getting-started.html#resource-explorer

    它只有一小部分编译器、但也有一些 GCC 编译器。