This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VAR-3P-AM62x-AM62:+ SOM

Guru**** 2571805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424729/var-3p-som-am62-am62x-mcu-sdk

器件型号:VAR-3P-AM62-AM62-AM62-AM62-AM62 SOM
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

您好!

在 AM62x MCU + SDK 版本09.02.01之前、如何对 A53处理器进行编程?

因为您可以从版本09.02.01对处理器 A53进行编程!

此致

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    我正在查看您的问题,您可能会在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    在 MCU + SDK 版本09.02.01之前、我们在 A53内核上不支持任何 RTOS 示例。

    但是、对于 09.02.01 或更高版本、我们在 A53内核上支持 FreeRTOS 示例。

    请查看关于我们在 A53内核上支持的内容的发行说明。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/RELEASE_NOTES_09_02_01_PAGE.html

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我不使用 RTOS、而使用带有 RT-Patch 的 Debian。

    如何对 A53处理器进行编程?

    我需要在 A53中启用 PTP 并设置一些寄存器

    可以帮帮我吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain、

    我对您的疑问感到困惑-您首先发布了提及 MCU+ SDK 的内容、但现在您说您使用 Debian。 另请说明 PTP 指的是 A53寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 TI 的文档也感到困惑、因为它不清楚!

    我有 var SoM am625、我想从 具有 PPS 的 CPSW 模块启用 PTP。 它上的系统是 debian bookworm 5.10与实时补丁.

    我目前还没有中科如何使用 TI 的 PSDK 以及如何使用库或者库的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对该文档有任何疑问、请为其创建新的 e2e 主题帖、我们将尽最大努力解决这些问题。

    其上的系统是带有实时修补程序的 debian bookworm 5.10。

    该 debian 是来自 TI Processor SDK 还是任何其他来源?

    我目前还没有中关村如何使用 TI 的 PSDK 以及如何使用库或库。

    您可以从 Processor SDK 文档开始、前提是您尚未:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/devices/AM62X/index.html

    本文档面向基于 Yocto 的 SDK Linux、而不是 Debian。