This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722S

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414353/j722sxh01evm-j722s

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

您好!  

我需要一个工作示例来说明如何在 J722S 的 GPIO 引脚上设置中断

我只能找到这个  

File:///C/C:/ti/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-09_02_00_05/mcu_plus_sdk_j722s_09_02_00_59/docs/api_guide_j722s/DRIVERS_GPIO_PAGE.html

其中显示了该设置的过程、SDK 中没有任何内容。 我无法使上述函数正常工作、在上面的  gGpioBankIntrNum 如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要在 GPIO0_15、GPIO_17 GPIO_19、GPIO_21上设置它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah Ahmad:

    [报价 userid="533496" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414353/j722sxh01evm-j722s/5416890 GPIO#5416890"]我要在 gpio0_15、gpio_17 gpio_19、gpio_21上进行设置

    我们的专家是 ooo、请原谅轻微的响应延迟。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah:

    [报价 userid="533496" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414353/j722sxh01evm-j722s/5416890 GPIO#5416890"]我要在 gpio0_15、gpio_17 gpio_19、gpio_21上进行设置

       由于要配置的引脚在同一组中、因此您需要按照说明配置每个引脚中断。 如果您配置分组中断、那么您可能会在某些引脚上获得错误的中断、因为中断将触发整个存储体。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_00_00_05/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_10_00_00_25/docs/api_guide_j722s/DRIVERS_GPIO_PAGE.html
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    谢谢!

    Neehar