This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:从待机状态唤醒

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1415168/sk-am62-lp-wakeup-from-standby

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

您好!

我的客户正在 SK-AM62-LP 板上评估 AM62x 待机模式。
SDK 版本为 SDK09.02.01.10。

Q1)无法通过将 USB 介质插入 USB Type-C 连接器从待机状态唤醒。
BTW、系统可以通过插入 USB 介质从挂起模式唤醒至内存。

他们的尝试如下;
a)通过 RTC 从挂起唤醒至 RAM =>正常、系统在10秒后唤醒。
# rtcwake -m mem -s 10.

b)  通过 USB 从挂起模式唤醒至 RAM =>正常、通过在 USB Type-C 中插入 USB 介质来唤醒系统
# echo mem >/sys/power/state

c)   通过 RTC 从待机模式唤醒=>正常、系统在10秒后唤醒。
# echo s2idle >/sys/power/mem_sleep
# rtcwake -m mem -s 10.

d)   通过 USB 从待机状态唤醒=>不正常、在 USB Type-C 中插入 USB 介质无法唤醒系统
# echo s2idle >/sys/power/mem_sleep
# echo mem >/sys/power/state

Q2)是否可以更改 SK-AM62-LP 上的 VDD_CORE 电压? 该值默认为0.75V。

Q3)当使用以下命令时、系统可以从低功耗状态唤醒。
#>回声深度>/sys/power/mem_sleep
#> rtcwake -m mem -s 10.
系统从哪种低功耗模式唤醒? DeepSleep?
如果是、客户想知道如何将系统置于仅 MCU 模式。

TRM 表6-3127:



谢谢。此致、
田代浩一郎