This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:使用 PDN-0C 时的 AVS 电压设置

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829J-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427014/dra829j-q1-avs-voltage-settings-with-usage-of-pdn-0c

器件型号:DRA829J-Q1

工具与软件:

您好!

我们的硬件使用 由 TPS6594根据 PDN-0C 供电的 DRA829J-Q1。

DRA829J-Q1和 TPS65941213-Q1之间的 I2C0_WKUP 通信后、VDD_CPU 电源直接从0.8V 切换到0.85V (复位释放后为149ms)。

SPRSP35K 指出 AVS 电压取决于器件。

在 参考手册 SPRUIL1C 中找不到所述 VTM_DevInfo_VDN。

您能否提供有关 AVS 行为的更多信息:

  • 对于 DRA829J-Q1、它会始终保持相同的值吗?
  • 或者该值是否与批次相关?
  • 还是取决于应用?  
  • 该 I2C 通信是 TI ROM 加载程序的一部分吗?

此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    AVS 电压已编程到器件中、可 在0x4204 0144处从 WKUP_VTM_VD_OPPVID_j (j =2)读取。  此值根据 PMIC 规格或 表5-24进行可靠解码。  SPRUJ52D 中降压稳压器的输出电压选择–2022年6月–2024年7月修订

    AVS 电压是一个器件间的值;为清除此位、这是此器件被修整应该使用的电压。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    感谢您的回答。 澄清一下:

    对于器件间通信、您的意思是 DRA829JMTGCALFRQ1的值总是相同、或者生产批次还是在一个波形上存在差异?

    Rerards、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对每个单独的器件进行测试以确定 AVS 电压。  

    单个晶圆上的器件可能具有不同的值。

    Kevin