主题中讨论的其他部件: AM623、、、、、 AM625SIP
工具与软件:
我已经根据 AM623参考 SK-AM62入门套件设计了一个定制的模块板上系统。
我需要按正确的程序测试电路板。 您是否有和文档来指导我完成测试过程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已经根据 AM623参考 SK-AM62入门套件设计了一个定制的模块板上系统。
我需要按正确的程序测试电路板。 您是否有和文档来指导我完成测试过程?
尊敬的 Sreenivasa:
我们进行的唯一影响 MCU_PORz 的修改是删除 MCU 上电复位的"与运算"逻辑。 因此、我们通过上拉2个输入为与门 IC 连接、其余输入 通过上拉至 100K 电阻器上的3V3_SYS 连接到 VDD_0V85_PG。 然后、与门 IC 的输出 通过4.7K 电阻上的下拉电阻连接到 MCU_PORz。 之后、我们观察到与之前相同的压摆率。 有任何指南可以从此处继续吗?
此致、
Shahira.
您好、 Shahira
谢谢你。
我不确定是否有答案。
MCU_PORz 压摆要求包含在 SOC 数据表中。
在复位期间正确复位 SOC 非常重要。
我建议进行连接、以便在所有电源斜升后再次复位 MCU_PORz。
由于 SD 卡可与 SK 配合使用、因此我假设这可能是硬件、但我建议使用另一个 SD 卡进行测试。
如果您仍然看不到电路板正常工作、则可能是电路板问题。
此致、
Sreenivasa
您好、 Shahira
谢谢你。
不确定是否 注意到所有布线之间的传播延迟不匹配、请将与 SK 板进行比较。
所有其他模式允许的传播延迟为100ps
您能否与软件团队合作将速度固定为旧速度并进行检查。
(34)[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计的电路优化期间的设计建议/常见错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我假设你有一个软件线程。 您可以在该主题中请求有关将速度设置为旧速度以进行测试的指导。
此致、
Sreenivasa