工具与软件:
您好!
我目前使用的是 SDK 版本10_00_00_05 (最新版本)和 RTOS SDK。 我知道如果dst_host_irq
超过160+31、相应的中断将不会路由到MCU1_0
MCU1_1
、而是路由到。 在本例中、我需要调整此配置并相应地重新分配资源。
在 这一 条目中、我遇到了"RESPART"工具、我认为其目的是用于资源重新分配。 但是、我想对这一进程所涉及的步骤作出透彻的解释。 具体而言、我正在寻找以下方面的指导:
- 如何使用 RESPART 重新分配资源 –逐步细分程序将非常有帮助。
- 对配置文件的更改 –重新分配会影响多少个文件,以及我应该修改哪些文件?
- 文件放置 –重新分配完成后,是否需要将生成的文件复制到特定目录? 如果是、涉及哪些路径?
非常感谢您对相关文档的任何详细了解或参考!
提前感谢您的帮助。