This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:观察流式传输上的闪烁效应

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425325/sk-am62a-lp-observing-flickering-effect-upon-streaming

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

嗨、团队:

我们将 TI 板 AM62A 与 AR 单声道传感器配合使用、其中我们会观察到闪烁的问题。 PFA 视频。 该观察结果表示来自 ISP 的 AE 启用和 AE 禁用配置。 我们使用以下命令:

 

启用 AE:gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-rpi-cam0 io-mode=dmabuf-import! video/x-bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1、格式=rggb10! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-rpi-subdev0 sensor-name="sensor_name " dcc-isp-file=/opt/imaging/ar/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar/dcc_2a.bin format-msb=9! video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080、frameerate=30/1! v4l2jpegenc! tcpserversink host=$$$$$$$$$$$$.$$$$port=$$$$

 

AE 已禁用:gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-rpi-cam0 io-mode=dmabuf-import! video/x-bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1、格式=rggb10! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-rpi-subdev0 sensor-name" dcc-isp-file=/opt/imaging/ar/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar/dcc_2a.bin format-msb=9 sink_0:ae-mode=2! video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080、frameerate=30/1! v4l2jpegenc! tcpserversink host=$$$$$$$$$$$$.$$$$port=$$$$

 e2e.ti.com/.../Flickering_5F00_Obsevation.avi

谢谢。此致、

病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好病毒,

    我无法打开您的视频。 您能否以 mp4格式记录它?

    谢谢!

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中:

    PFA MP4格式的重新录制视频

    e2e.ti.com/.../Flickering_5F00_Obsevation_5F00_mp4.mp4

    此致、

    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    感谢您分享视频。 这是一个单色传感器、右侧? 您是如何生成 dcc_viss.bin 的?

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    是的、这是单声道传感器。
    我们将根据 https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf 文档第6.2.1节和第6.2.2节中提到的流程生成 dcc_viss.bin :

    -> imaging/tools/default_DCC_ profile_gen/scripts$ python CTT_def_xml_ gen.py ./configs/ar_mono_configurations.txt

    ->$PRJ_DIR/DCC_XMLs/linear$ chmod +x ./generate_dcc.sh

    >$PRJ_DIR/DCC_XMLs/LINEAR$./generate_dcc.sh

    由于项目文件夹出现在"imaging/tools/default_DCC_profile_gen/"中、因此我们按照以下方式编辑 generate_dcc.sh 的第二行。

    DCC tool_ path=../../../../../tools/dcc_tools

    out path=../../../../../../sensor_drv/include

    以下是该传感器的配置:

    -> SENSOR_WIDTH:1920

    -> SENSOR_HEIGHT:1080

    -> color_pattern:4 (单声道)

    ->ВIT DЕРTH : 8.

    此致、
    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    感谢您提供更多信息。 您的 DCC 频段已正确生成。

    您能否在不通过 ISP 的情况下测试摄像头数据的流式传输? 您可以使用 v4l2src 的 video/x-raw 和 GRAY8作为摄像机源,然后使用"videoconverter"插件将 GRAY8转换为 NV12。 这将告诉我们闪烁是否来自 ISP。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、建中:

    我们按照您的建议尝试了以下命令来绕过 ISP。 闪烁似乎仍然存在。 PFA 的录制视频相同。

    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-rpi-cam0 io-mode=dmabuf! video/x-raw、width=1920、height=1080、frameerate=30/1、format=gray8! 视频转换! video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080、frameerate=30/1! v4l2jpegenc! filesink 位置= AR_mono_flickering_observation_ISP_bypass.mp4

    e2e.ti.com/.../AR_5F00_mono_5F00_flickering_5F00_observation_5F00_ISP_5F00_bypass.mp4
    此致、

    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    感谢您的更新。 这意味着闪烁不是由 ISP 引起的。 也可能是由光源造成的。

    此致、

    建中