This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:适用于 TDA4VL-Q1的 EVM

Guru**** 2544460 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, TDA4VL-Q1, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427355/tda4vl-q1-evm-for-tda4vl-q1

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM68TDA4VLAM68

工具与软件:

您好、 TI 专家!  

我知道 J721S2 EVM 和 SK-AM68中使用的芯片组在功能上不同。

我们最终计划将 TDA4VL-Q1芯片用于大规模生产。 如果我们使用 SK-AM68继续开发、使用 TDA4VL-Q1芯片的大规模生产是否会存在任何问题?

谢谢

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="611727" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427355/tda4vl-q1-evm-for-tda4vl-q1 ]我们最终计划使用 TDA4VL-Q1芯片进行大规模生产。 如果我们继续使用 SK-AM68进行开发、是否会存在任何问题

    您正在尝试的用例是什么?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是使用前置摄像头的汽车系统。 实际上、这取决于我们的客户、我们还没有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这实际上取决于您使用的模块和您的用例。 只要您 使用具有类似功能的常见模块、就可以轻松将其移植到 TDA4VL-Q1。   

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑、您对"具有类似功能的常见模块"是指什么?

    与 TDA4VL 之间的区别? 它们之间是否有非通用模块?

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是指 VPAC、DMPAC、TIDL、CSIRX、DSS、 但是、AM68和 TDA4VL 之间使用它们或它们所运行的内核的方式可能不同。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,布里吉什,快速回复。

    这是否意味着在某些特定用例上移植到 TDA4VL 时可能会遇到问题?

    如何检查和澄清可能造成问题的因素?

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junyun:

    如果没有用例细节、我将无法在这里提供帮助。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的回答。

    此致、

    Juhyun