This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我是一名学生、目前正在从事一个使用 Beagley-AI 的项目、我希望能够得到一些帮助。 据我所知、此电路板上的 AM67A 芯片组包括可用于 AI 加速的 DSP 和可用作 MCU 的 Cortex-R5F 内核。 根据之前在 AM64x 平台上进行开发的经验、我计划使用 MCU+ SDK 和 TI CCS 进行开发。 但是、我遇到了几个挑战、如果能在以下问题上提供帮助、我将不胜感激:
为什么没有专门用于 AM67A 的专用 MCU+ SDK 或 SDK-RTOS? 是否可以使用建议的 J722S SDK 作为替代方案继续进行开发、而不会出现任何问题?
尝试使用 J722S MCU+ SDK 时、在 CCS 中遇到一个错误:"Device Cortex.R.J722S is not currently recognized"、表示导入失败。 您能解释一下为什么会发生此错误以及 CCS 为何看起来还不支持该错误吗?
如果 CCS 不支持 AM67A 的 MCU、我该如何继续开发? 能否提供有关如何配置 Makefile、使用 SysConfig 以及除链接到资源之外的任何其他必要步骤的详细指导?
我还负责在 AM67A 上的 A53和 R5F 内核之间实现零复制 IPC。 是否有任何可以参考的其他电路板的示例代码或示例? 使用 AM64x、TI 的 GitHub 上提供了一些有用的示例、让开发变得更加简单。
如果您能提供详细的指导、我将不胜感激、尤其是因为我还是一名学生。 感谢您开发出如此优秀的产品!
您好!
AM67A SDK 和 J722S SDK(包括 Linux、RTOS 和 QNX)均用于同一 器件。 链接的页面中概述了这些 SDK 之间的差异。 这些 SDK 可用于 Beagley-AI、但请记住、我们仅在 AM67/J722S 器件上进行了验证。 有关 Beagley-AI 的问题、请在 BeagleBoard 论坛上提问。
CCS 资源首先包括:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_troubleshooting.html
至于 IPC 示例、我已在我们的 IPC 专家中循环评论。
谢谢!
Fabiana