This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:IBIS 模型的 DDR2内存控制器

Guru**** 2344490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426002/tms320c6748-ibis-model-of-ddr2-memory-controller

器件型号:TMS320C6748

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想对 TMS320C6748EZWT4和 DDR2之间的连接进行 SI 分析、使用产品网页上的"C6748 ZWT IBIS 模型(修订版 C)"是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 武内正树

    感谢您的提问。

    帮助我了解 这是一个可行性查询还是您遇到了一些问题

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:
    这是一个可行性查询。

    我想对我目前正在设计的电路板进行 SI 分析。

    此致、

    武内正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 武内正树

    谢谢你。

    让我检查并更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    您是否有任何更新?

    此致、

    武内正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 武内正树

    我没有从团队那里听到。

    让我来 跟进并向您通报最新情况。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 武内正树

    请参考我从专家处收到的以下意见:

    IBIS 模型确实包含 DDR IO 缓冲器的缓冲器特性、因此我看不出它们不能使用这些模型进行相同 SI 分析的任何原因。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    谢谢你。

    此致、

    武内正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 武内正树

    感谢您的留言。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 武内正树

    当您取得某些进展时、请更新状态。

    此致、

    Sreenivasa